This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于眼图和 USB2ANY

Guru**** 2907790 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104441/ds90ub954-q1-about-eye-diagram-and-usb2any

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

该线程 表示不建议使用眼图。
为什么不建议将眼图用于物理层评估?

并告诉我另外一件事。

我计划使用 ALP 提供的利润分析工具。
我是否需要 USB2ANY 在自己设计的电路板上使用 ALP、而不是 EVM?
我可以使用 这样的转换板、而不是 USB2ANY 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、  

    [引用 userid="514569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104441/ds90ub954-Q1-about -eye-cha-and-usb2any"]为什么不建议将眼图用于物理层评估?

    没错。 不建议使用眼图、因为存在会干扰眼图的反向通道组件。  

    [引用 userid="514569" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104441/ds90ub954-Q1-about -eye-dia-and-usb2any">我计划使用 ALP 提供的裕度分析工具。
    我是否需要 USB2ANY 在自己设计的电路板上使用 ALP、而不是 EVM?
    我可以使用 类似这样的转换板来代替 USB2ANY 吗?

    TI 的 USB2ANY 或 Aardvark 适配器板均可用于连接 ALP 软件。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    感谢您的回答。

    这是否意味着我不能将 ALP 软件与 此板一起使用

    我对下图的理解是否正确?


     954 <=I2C=>MMKROE-1985  <=USB=>PC (ALP)

    很好
     954 <=I2C=>USB2ANY <=USB=>PC (ALP)
     或
     954 <=I2C=>Aardvark 适配器板 <=USB=>PC (ALP)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、  

    正确、需要 USB2ANY 或 Aardvark。 此软件/驱动程序是 ALP 的库所支持的。

    此致、  

    洛根