This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:信号类型

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104886/pca9546a-signal-type

器件型号:PCA9546A

您好!

你好。 这些引脚的信号类型是什么(SCL、SDA、SC*、SD*)? 输入、输出、输入/输出? 我知道这些引脚是输入/输出信号类型、但客户在数据表的第1页、第13页、第21页图表中、当箭头从每个引脚上消失时、会感到困惑。 请帮助验证。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    所有 SCL/SDA 和通道引脚为输入/输出。 每个通道引脚都使用 passFET、以便有条件地将通道连接到主 SCL/SDA 线路。 低电平 I2C 信号在启用时将通过该 PassFET 沿任一方向传播。  

    这些图像显示 SCL 信号仅沿一个方向传输、因为该信号仅由 I2C 控制器驱动。 由于控制器需要连接到 SDA/SCL 引脚以控制开关状态、因此该信号通常仅沿一个方向传输。 然而、用于 SDA 和 SCL 线路的电路是相同的、因此、如果一个多命令器或者时钟扩展设置也要求 SCL 信号在另外一个方向上的比例、则支持双向通信。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott