This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:内部1.8V LDO

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104484/dp83867cs-internal-1-8v-ldo

器件型号:DP83867CS

您好!

我们的客户计划使用三种电源配置。

在这种情况下、1.8V 外部稳压器输出与位于附近引脚的指定旁路电容器共享给 VDDA1P8和 VDDIO。

可接受的1.8V 稳压器的输出电压变化是多少?

 

我们可以在数据表中看到、VDDA1P8的建议运行条件如下所示。

VDDA1P8  1.71 (min) 1.8 (typ) 1.89V (max)、 VDDIO 也具有相同的规格。

因此、如果外部稳压器的负载调节处于该电压范围内、DP83867可以正常工作吗?

此致、

Mochizuki

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    你是对的。 只要外部 LDO 电压保持在(1.71、1.89) V 范围内、DP83867就会正常工作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我们的客户将继续创建工程样片。

    此致、

    Mochizuki