This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:接口论坛

Guru**** 2932580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104218/dp83826e-interface-forum

器件型号:DP83826E

这个问题与用于通过一个电容器将 CEXT 引脚连接到 GND 的电容值有关。

  • 数据表建议为此使用2nF 电容器

  • 当我查看 DP83826EVM 原理图时、该引脚通过100nF 电容器连接到 GND

  • SNLA344b 应用手册设计显示了 CEXT 引脚通过2.2mF 和100nF 电容器的并联组合连接到 GND。

我在我的设计中使用了2.7nF、基于在不同 TI 文档中用于此目的的上述各种不同电容、我不知道这是否正常。 我需要有关选择正确值的帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    让我与团队讨论这一差异、并在星期五结束前回复您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    为了实现最佳性能、建议使用2nF 的数据表值。 EVM 仅用于测试功能而不是性能。 因此、应遵循数据表值。

    如有任何疑问、请返回给我。

    --
    此致、
    Gokul。