This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:请帮助查看原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9517A, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102673/p82b715-please-help-to-review-schematics

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9517AP82B96

大家好、

请帮助查看原理图、了解是否正常以及上拉电阻值是否正常。

其理念是允许3.3V MCU I2C 主设备通过2.5米长、0.64mm 间距的 IDC 扁平带状电缆与3.3V I2C 从设备进行通信。 总线速度为400 KHz。

I2C 总线主设备(3.3V)- P82B715 (6V)-电缆(2.5米)- P82B715 (6V)- I2C 从设备(3.3V)

e2e.ti.com/.../p82b715.xlsx

谢谢、此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    这个概念是好的。 您可以像现在一样使用 P82B715在3.3V 和6V 之间进行电平转换。 我将在实验室中为您测试此功能、因为数据表中未直接列出此功能。

    关于上拉电阻器、我可以向您介绍如何计算它、但如果不知道电缆的每米电容是多少、我无法为您计算它。 这是您必须从电缆制造商处了解的内容。

    要计算上拉电阻、首先需要找出缓冲器侧的总电容(LX/Ly)。 该总电容是器件电容、迹线电容和接线电容的总和。

    您需要设置电阻、使 RC 常数等于或小于 I2C 快速模式(400kHz)的最大允许上升时间。 对于快速模式、允许的最长上升时间为300ns。

    因此总线电阻的总线电阻= 300ns/(总线电容总线电容总线)。 在上面的原理图中、您的两个电阻器将并联添加、从而为您提供总线电阻。 在计算总线电阻时请记住这一点。 您要么必须使用一个上拉电阻器、要么可以并联两个电阻器、就像上面所示、只要它们与总线电阻相加即可。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我今天完成了实验室中的测试、看起来这个器件不能进行电平转换。这里的下一个选择是实施电平转换器、将3.3V 信号转换为高达6V 的信号。 TCA9517A 可用于此解决方案、但请记住、连接到 P82B715时的静态电压偏移将被复制并通过器件进行传输。 因此、您将在另一端看到偏移、并且必须确保您的器件能够处理静态电压偏移。

     

    另一种选择是使用 P82B96。 请记住、该器件与715不是 P2P。 但是、该器件可以在一个封装中对所有器件进行电平转换。 它是一个缓冲器、因此具有大约0.8的极高 VOL、具体取决于您的上拉电压。 这应该与使用3.3V VCC 的大多数 I2C 器件兼容。 就像 P82B715一样、您需要在电缆的每一端使用其中的两个器件。 该器件还允许您在传输侧连接高达4000pF 的电容。 此外、如果您只需要单向连接、则只需将一个器件的 TX 引脚连接到另一个器件的 RX 即可节省布线成本。

     

    请告诉我您的想法。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    鉴于 P82B715无法进行电压转换、而且 P82B96具有高 VOL、我们不得不转向其他解决方案。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    伊凡