This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:SN65LVDS93BDGG

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104487/sn65lvds93-sn65lvds93bdgg

器件型号:SN65LVDS93

我们是否需要数据输入线路的上拉电阻器?

第7.5节 如果 IOVCC 为3.3V、数据表中的电气特性说明"所有输入(Dx、CLKSEL、SHTDN、CLKIN)上的 Rpdn 输入下拉集成电阻器为100k。但在"图12中。 原理图参考" 4.7K 上拉电阻用于数据输入引脚。

我的数据输入是 来自 FPGA 的 RGB 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、图12 似乎是一种允许用户使用跳线手动选择 VCC 或 GND 引脚值的设计。  

    为了实现正常运行、数据输入线路上不应需要上拉电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    利斯尼