This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:SN65LVDS93BIDGGRQ1器件的 P2P 替代产品

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, DS90C383B, SN65LVDS93A, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104471/sn65lvds93b-p2p-alternative-for-the-sn65lvds93bidggrq1-part

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: DS90C383B、 SN65LVDS93A、 DS90CF383B

您好!
我想向您了解以下 PN 的 P2P 替代方案:

SN65LVDS93BIDGGRQ1 (SN65LVDS93B 器件系列)

这用于将来的使用,目前 P2P 替代方案是否缺货并不重要。

此致、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    查找与 P2P 兼容的器件的一种简单方法是使用 TI 产品页面上的滤波器。 选择引脚封装类型和器件类型将缩小潜在器件的范围、并使未来易于找到 P2P 兼容产品。

     对于 SN65LVDS93BIDGGRQ1、SN65LVDS93A 是引脚对引脚可替换的。 DS90CF383B 和 DS90C383B 具有相同的引脚排列、可由 P2P 进行替换、但应注意检查交流/直流表规格。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    利斯尼