This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:生产日期代码

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102234/sn65dp159-date-code

器件型号:SN65DP159

DP159是否有具有以下日期代码标记的勘误列表?

顶部有标记

DP159

TI 0AI

C56Z G4

预览附件20220517_160054.jpg

20220517_160054.jpg
1.7 MB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有与 DP159相关的勘误表、您发现了什么具体问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到视频丢失、显示器屏幕偶尔会黑一秒。

    1920x1080p 60Hz -无跌落
    1920x1080p 120Hz -请参阅偶尔出现的压降。
    我发现一个 Xilinx 问题、该问题引用了5B 之前的日期代码。 我的标记是 TI 0AI。 我的器件是否比5B 更新或更旧?
    谢谢、
    标记

    70515 - ZCU102;ZCU106 - HDMI 发送器子系统-为何连接到某些 HDMI 接收器时出现问题?

    2021年9月23日知识
    标题
    70515 - ZCU102;ZCU106 - HDMI 发送器子系统-为何连接到某些 HDMI 接收器时出现问题?
    说明

    为什么连接某些 HDMI 接收器时出现问题?

    链路可能无法连接、或者在运行时断开、从而导致显示屏闪烁。

    解决方案

    一些 ZCU102、ZCU106和 ZCU104板已发布、其中包含了 HDMI 发送器子系统所需的 TI SN65DP159 HDMI 重定时器的 ES 版本。

    这些 ES 部件存在已知的线对间偏移问题、可能会导致某些 HDMI 接收器出现链接问题。

    TI SN65DP159 ES 器件由器件上的日期代码标识。 如果生产日期代码为5B 或更早版本、则器件为 SN65DP159 ES 器件。

    有关读取生产日期代码的更多信息、请参阅德州仪器的以下论坛主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/660083

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看生产日期代码并返回给您。 您可以共享原理图吗?  

    您使用的是 RGZ 封装还是 RSB 封装?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGZ 封装。

    无法在公共论坛上共享。 私有可能是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    生产日期代码将指示这是2020年10月的器件、因此它是一个新器件。  

    由于这是 RGZ 封装、您是否将 TX_TERM_CTL 悬空?

    我还向您发送了友谊请求、您可以通过私人邮件向我发送原理图和布局文件。

    谢谢

    David