This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:磁性元件的电容耦合?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109900/dp83867ir-capacitive-coupling-of-the-magnetics

器件型号:DP83867IR

您好!

在定制电路板上、我们计划使用 DP83867。 遗憾的是、磁性元件位于另一个无法更改的现有电路板上。 该板专为具有电流模式线路驱动器的 PHY 而设计、磁性元件的中心抽头被拉至3.3V。 我现在的问题是、这与  DP83867的电压模式线路驱动器不能配合使用

 是否可以使用电容器将线路驱动器与3.3V 偏置电压去耦? 整个电路将如下所示:


 

我的第二个问题:是否有具有电流模式线路驱动器的 GbE PHY?

感谢您的回复!

此致
重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 Reto、

    • 不可以、 DP83867是电压模式驱动器。 中心抽头不能短路、如图31中的数据表所示。  

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!  TI 是否提供具有电流模式线路驱动器的 GbE PHY?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 Reto、

    我们没有 任何支持当前线路驱动器的 GbE PHY。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回答。 在您的第一个答案中、您写道磁性元件的中心抽头 不得相互连接、但在本参考设计 https://www.ti.com/tool/SK-AM62中 、它们使用 具有集成磁性元件的以太网连接器、该连接器在内部将中心抽头短路、此设置似乎正常工作。  

    此致
    重做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 Reto、

    如下图所示、中心抽头需要通过电容短接。 请遵循 MDI 连接的数据表建议。

    --

    此致、

    林山民