This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD21:最低存储温度

Guru**** 2876040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD77, SN65HVD21, THVD1550, THVD1439V, THVD1439, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102723/sn65hvd21-minimum-storage-temperature

器件型号:SN65HVD21
主题中讨论的其他器件:SN65HVD77THVD1550THVD1439VTHVD1439THVD1420

大家好、

 SN65HVD21D 的最低存储温度是多少? 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    此器件的最低存储温度将与-40°C 的最低结温相同。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只是 我们客户的一个小问题。  SN65HVD77器件的最低存储温度为-65°C、而其最低结温额定值为-40°C

      我们为什么不会看到 SN65HVD21器件的类似情况、有具体原因吗? 为什么其最低存储温度仅为-40°C 而不是-65°C?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    最小结温是建议的工作条件、因此是器件表征期间使用的一个系数。 因此、对于数据表中描述的所有电气参数、如果没有指定替代条件、则会考虑此运行条件。 如果运行条件超出建议范围、则无法再保证此类数据表参数。  

    存储温度是器件的绝对限制值、描述了器件不会损坏的适用条件。 虽然在此类条件下不能保证运行、但器件返回到适当条件后不应受影响。 例如、在讨论电源电压时很容易察觉到这一点、如果 Vcc 超过建议的范围、器件不一定会损坏。 但是、如果该电压超过绝对最大额定值、则可能会受到永久性损坏。  

    由于热特性、尤其是冷特性、大多数情况下会考虑限值的结构问题、因此这种分析并不总是能够说明何时会发生损坏。 对于较旧的器件尤其如此。 因此、通常也为此限制值使用电气特性最小值。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否申请/购买经过筛选/表征的最低存储温度为-65C 的 SN65HVD21器件?  我不希望部件在-40°C 以下工作、但一旦温度再次达到-40°C 及以上、部件应该能够承受并再次工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们无法保证器件在未指定范围内的承受能力、因此很可能无法对较旧的器件重新表征该扩展范围。  

    我建议为您的应用考虑一款新器件、该器件已经在您所需的温度范围内进行了表征。 例如、THVD1550是一个引脚对引脚兼容的类似器件、此器件指定一个-65C 的最低存储温度。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的特定应用、我需要超485、转换速率限制和至少2.5Mbps 的运行速度。  您是否有任何符合此标准且存储温度为-65C 的产品?  我的系统中的电缆长度为~200英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    为了消除一些误解-数据速率基于器件的压摆率、因此"压摆率限制"为2.5Mbps 与 RS-485器件下额定2.5Mbps 的器件相同。 通常、在我们指定为"压摆率受限"的器件上 、它们的速率为~250kbps 而非2.5Mbps

    我们拥有的最接近满足您 需求的器件包括:

    THVD1439、THVD1439V 和 THVD1420。

    它们采用 D 封装(以及此器件的引脚对引脚对 D 封装)。 它们的速率限制为12Mbps (这是我们最慢的部件、符合您的应用要求、最低存储温度为-65C)。 它们不一定是一对一匹配、但应能够在类似的应用和用例中使用。 它们具有一些额外的功能、但不应降低主要需求。

    目前、这些是我们的最佳选择。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看这些器件。

    供参考-来自数据表

    SN65HVD21器件可在中等数据速率(高达5Mbps)下支持多达256个连接节点。 控制"驱动器输出压摆率"以提供具有整形转换的可靠开关、从而降低高频噪声发射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    好的、听起来不错-如果您 对设备有任何其他问题、请告诉我。  

    是-器件的额定速率高达5Mbps、但5Mbps 的其他器件将具有类似的转换时间(或转换率) 无论是否存在压摆率限制营销术语、就好像没有类似的数据表规格一样、 数据速率很可能是保守的。 可能有其他内部电路有助于降低器件的速度-但就实际功能而言,标有“压摆率受限”的器件没有任何其他规格 -它仍然只是转换时间(直接影响数据速率)。

    数据速率通常取自以下公式:DATA_RATE = 1/(max_transform_time * 3)->因为转换时间不应超过应用中位时间的1/3。 压摆率受限有助于真正突出显示本质上较慢的器件。 压摆率只是转换时间的斜率。

    另请注意,转换速率受限,但实际上并未规格转换速率值(它规格转换时间与数据速率直接相关,与转换速率类似),但其规格适用于所有器件(它是快速转换)。 由于器件的架构、所有 RS-485收发器的压摆率都将受到限制-一些更现代的收发器可能还支持可选数据速率、其中包括用于增加压摆率限制的额外电路。 我在这里的观点是、"压摆率受限"并不是一个非常恰当的描述、因为所有 RS-485收发器本身都受压摆率限制(存在差分电容和输出阻抗、这会降低压摆率) -它通常不是一个营销术语 (对于 RS-485 -其他 IC 压摆率是一个重要的独立规格、具体来说是 RS-485)、这不是错误的、但其信息量比最初可能出现的信息少。 如果您需要考虑压摆率限制、一般经验法则是选择仍符合器件所需最大数据速率的最慢器件、因为该器件本身具有比额定速度更快的器件更严格的压摆率限制、而不是选择 表示"压摆率受限"的器件-因为没有硬数字的任何特性/规格在工程角度上并不意味着什么、因此您需要注意。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson