请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826I 您好!
客户在其新应用中使用 DP83826i 替换 KSZ8081。 它运行良好、但他们对 LED 配置有疑问。 它们通过 LED0输出链路、通过 LED1输出 RX/TX 活动。 它们观察到、LED1在 RX/TX 活动模式下完全闪烁或亮起、具体取决于流量。 这与 KSZ8081不同、KSZ8081在固定频率下从特定负载切换。 是否可以配置该闪存频率?
它们必须结合来自两个信号的 EtherCAT 的链路/活动。 因此、特定负载的 LED 将会亮起或熄灭、具体取决于逻辑。 是否有任何方法可以切换 LED 的频率或行为?
此致、Holger