This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:LED0、1闪存频率配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109889/dp83826i-led0-1-flash-frequency-configuration

器件型号:DP83826I

您好!

客户在其新应用中使用 DP83826i 替换 KSZ8081。 它运行良好、但他们对 LED 配置有疑问。 它们通过 LED0输出链路、通过 LED1输出 RX/TX 活动。 它们观察到、LED1在 RX/TX 活动模式下完全闪烁或亮起、具体取决于流量。 这与 KSZ8081不同、KSZ8081在固定频率下从特定负载切换。 是否可以配置该闪存频率?
它们必须结合来自两个信号的 EtherCAT 的链路/活动。 因此、特定负载的 LED 将会亮起或熄灭、具体取决于逻辑。 是否有任何方法可以切换 LED 的频率或行为?
此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们没有更改为 LED 频率的寄存器。 有关826 PHY 的 LED 配置、请参阅寄存器0x0041。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指寄存器0x0460?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉造成混淆。 你是对的。 我是说寄存器0x0460用于826 PHY 的 LED 配置。

    --

    此致、

    林山民