This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:当 TCA6408A-Q1配置为输出时、TCA6408A-Q1的功耗是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110440/tca6408a-q1-what-s-the-power-consumption-of-tca6408a-q1-when-it-s-configured-as-output

器件型号:TCA6408A-Q1

您好!

我想问 TCA6408A-Q1配置为输出时的功耗是多少?

当输入为低功耗时、客户希望在 SOC 断电时使输入和输出功能保持正常、因此他们想知道 TCA6408A-Q1的输出功耗。 我不确定如何计算、请帮您计算、谢谢!

BR、

Daoyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、

    在数据表中、我们为端口引脚定义了输出高电平和输出低电平电流:

    现在、当您谈论电源时、它会变得有点棘手、因为这可能会根据您的端口是拉高还是拉低而发生变化。 最重要的是、这些端口的输出逻辑电平显然可以更改、因此它们的电流消耗也可以更改。

    通常、在这种情况下、您唯一能做的最好的事情是对器件的状态进行一些预测和假设。 如果您对输入引脚数和输出引脚数有一个大致的了解 、有助于计算电流。 然后、如果您需要、您可以计算最坏情况下的电流消耗、您可以说您的所有端口都将始终输出低电平、因此每个端口消耗25mA 的电流。

    除此之外的下一个级别是随着时间的推移对该功耗进行平均值计算。 假设您的端口输出为低电平的时间为50%、而您的端口输出为高电平的时间为50%。 这不是实际的计算、而是假设输出高电平时使用10W 的功率、输出低电平时使用30W 的功率。 在端口进行切换的那段时间内,您平均使用10*.5+30*.5= 20W 的功率。

    请告诉我、这是否有帮助、如果您还有问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris