This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节锂离子电池充电器、15W USB-C 或更高功率级别

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS25750, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109489/single-cell-li-charger-15w-usb-c-or-next-highest-level-of-power

主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS25750TPS25810

您好!

我在 电源管理 论坛上发布了一些想法。  基本上、我们有一个 USB 2.0直通板、该板上有一些电源管理(充电器、触控控制器下游的电源路径控制以及与触控控制器通信的蓝牙模块)。  我们希望能够使用 USB-C 以15W 充电、但如果未检测到 USB-C、也能够恢复到下一个最高充电速率(例如 USB-3.0专用充电端口7.5W)。  我们的方框图目前如下所示:

我们的想法是使用上拉电阻器来协商 USB-C 电源(如果可能、为3A)、并让 BLE 模块读取 CC1/2的电压、以确保 BQ25895与其充电电流匹配。  但是、我想知道这是否是一个太简单的解决方案、也许您有一个更合适的 USB-C 控制器?  像 TPS25750?  感谢您的任何建议。

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我会尽快返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您的应用使用 TPS25810器件、因为您仅以最大15W 的功率进行充电、TPS25810在 CC 线路上具有 STD/1.5A/3A 功能广播。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们实际上是一个面向上游的端口(抱歉、我在最初的帖子中提到了下游、因为我们正在向另一个器件发送一些断电)。  但实际上、我们需要拉15W 的功率来为电池充电。  您是否有可处理 CC 线路的上游端口解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您能否与 Tommy 分享有关系统级要求的其他详细信息? 或者、唯一需要的是仅接收15W 的功率来为电池充电吗?  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果连接 USB-C、则仅要求接收15W 功率。  但是、如果未连接 USB-C (未连接 CC 引脚)、则我们希望以尽可能高的功率级别(可能是7.5W USB-3.0、但对于 USB2.0可能低至2.5W)充电。

    BQ25895充电控制器可以处理除 USB-C 以外的所有设备  那么、我想知道我是否可以通过测量分压器的主机处理器来处理 CC 引脚、或者我是否需要一个特殊的 USB-C 芯片来协商电源?  您是否有一个只协商 CC 引脚上功率电平的 USB-C 上行端口 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的要求、处理 CC 引脚检测以确定 Type-A 连接器的 Type-C 是否已连接、最大15W 的灌电流能力、UFP、我认为我们的团队没有这方面的解决方案。

    话虽如此、您可能需要查看 TUSB32x 系列。 它们能够处理 CC 逻辑、可配置为 UFP、并支持高达3A 的电流通告。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB32x 就是我想要的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您找到了所需的器件、并根据反馈关闭了此主题。

    此致。