This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:8Mbps 运行

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110439/tcan1057a-q1-8mbps-operation

器件型号:TCAN1057A-Q1

大家好、

在数据表首页上、有以下句子。

“这些设备可以在更简单的网络中实现高达8Mbps 的运行速度。”

“更简单的网络”的定义、预期或示例是什么?

Regerds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    如果网络条件足够有利、此器件能够以该速度传输数据。

    [引用 userid="187530" url="~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110439/tcan1057a-Q1-8mbps 操作"]“更简单的网络”的定义或预期或示例是什么?

    影响网络收藏性的条件在很大程度上取决于网络拓扑和桩线/总线的长度。 更大的拓扑和复杂的星形拓扑对高通信速度更不利。 残桩和阻抗不匹配会导致振铃和环回问题、最终会导致显性到隐性信号边缘的质量下降、使通信限制在特定速度。 对于较小的总线、您引述的语句的含义是、此收发器通常不是限制因素、至少高达8Mbps。

    我们有一份很好的应用手册《 控制器局域网物理层要求 》(SLLA270)、其中讨论了使网络变得更简单或更复杂的各种因素。

    最棒的

    Danny