This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:规格检查

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110349/max3232e-spec-check

器件型号:MAX3232E

你(们)好

MAX3232CPWRG4与 MAX3232EIDR 不同、除了温度规格(0~70 vs -40~85)和封装(TSSOP 与 SOIC)不同、区别在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差异是温度范围和封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    Clemens 正确、对于这两个可订购器件型号、差异如您所述(温度规格和封装)。 它们在功能上是相同的、这就是它们共享数据表和产品文件夹的原因。

    最棒的

    Danny