This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822I VS DP83822IF/DP83822H/DP83822HF 替代产品

Guru**** 2529300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822H, DP83822HF, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109990/dp83822if-dp83822i-vs-dp83822if-dp83822h-dp83822hf-replacement

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822HDP83822HFDP83822I

你(们)好

我的客户 XINJE 在 PLC 中使用 DP83822IRHBR、由于电源问题、他们需要查找其他选项。

选项如下:


DP83822IFRHBR
DP83822HRHBR
DP83822HFRHBR

 我找到 了有关 DP83822IF 的答案

但我 不确定他们是否使用 DP83822IF/DP83822H/DP83822HF、是否对硬件和软件进行了任何更改

他们是否需要了解什么?

原因项目是 生产、因此 如果我们可以不做任何更改而进行更改、我们可以在 XINJE 上包含更多份额。

提前感谢您的帮助。

 此致  

艾琳·秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

     DP83822I/IF/H/HF 互相替代。 数据表的第5节说明了这些差异。  

    不需要对硬件或软件进行任何更改。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的快速回复

    这对客户来说是一个好消息。

    艾琳