This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于 DP83869HM 的发展蓝图

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867E, DP83867IR, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109954/dp83869hm-regarding-the-roadmap-of-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83867EDP83867IRDP83867IS

大家好、员工

有关 DP83869HM 路线图的详细信息

之后、DP83869HM 是否会成为一个系列(系列)? (产品系列是否会增加?)

例如、DP83867E 被串行化为 DP83867IR 和 DP83867IS。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    您是否正在寻找 DP83869HM 不符合的特定规格? 我无法在公共论坛上披露路线图信息、但 请告诉我 您是否正在寻找特定的信息。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David San

    DP83867将逐渐消失、并将替换为 DP83869HM、这是一种确认。
    符合要求的规格、因此我们计划放心地使用。

    谢谢

    自助餐厅