This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:检查 PCN

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108881/sn75176b-check-fot-pcn

器件型号:SN75176B

关于 SN75176BDR、与 PCN 之前相比、在客户目的地安装 PCN 之后器件的电流消耗似乎有所降低。 有没有任何项目会随着此变化而降低电流消耗

e2e.ti.com/.../PCN20210811000_5F00_202108131640091055.pdfe2e.ti.com/.../sn75176b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 TI 将发布此器件的内部详细信息。

    但众所周知、这是一款基于 TTL 技术的非常旧的器件。 因此,自1985年以来,艺术的状况发生了变化,而芯片的某些变化确实导致了效率的提高,这是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuhide、

    正如 Clemens 所指出的。 器件的工艺技术/裸片已发生变化、这直接影响电流消耗等电气参数。 PCN 的第3页指出了这一点。 您还可以在您发布的 PCN 的第3页上看到一个标记为的设计更改。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    无论如何 、我要查看2021和2013数据表、但我找不到电流降低的项目。
    Rapid Current 没有变化。
    数据表是否不变?
    由于典型值没有变化、请提交测量结果(实际测量值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuhide、

    对于"已改进"的参数、不需要更新数据表、因为我们的规格低于/优于我们所指出的规格。 仅当在芯片变化后出现较差的情况时、才需要更新典型值/最大值/最小值。 我们通常这样做是为了提供更大的利润、因为数据表是我们向客户提供的保修。  

    -Bobby