This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:从100BASE-T 转换为100BASE-T1或从1000BaseT 转换为1000BASE-T1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110182/dp83tc811r-q1-converting-from-100base-t-to-100base-t1-or-1000baset-to-1000base-t1

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83TC811

您建议使用哪些部件在100BASE-T 和100BASE-T1之间进行转换、这与 DP83TC811EVM 板类似? 该评估板使用 DP83TC811和 DP83822、但也有其他替代方案。 可能是 DP83TC813和 DP83826。  

我是否需要使用 MDIO 配置器件、或者是否可以使用默认设置和硬件抽头。 然后、我可以跳过微控制器。

是否有任何器件(-T 和-T1) 可同时处理100Mb/s 和1000Mb/s、从而能够为这两种速度设计转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    可以在通过 MAC 接口背对背连接的任意2个 PHY 之间创建介质转换器。 对于100Base-T 至100Base-T1、设计如下:PHY1设置为100Base-T 至 RMII 模式、PHY 2设置为 RMII 至100BASE-T1模式。 同样的想法适用于1000Base-T 至1000Base-T1、使用 RGMII 作为 MAC 接口。  

    理论上可以使用 默认设置和硬件抽头来实现此类设计、但强烈建议包含微控制器以加载优化配置和调试。  

    遗憾的是、我们目前不提供任何支持多种速度的汽车 PHY。  

    谢谢、

    David