This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115:IO 链路协议帧格式电压电平

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112121/tiol1115-io-link-protocol-frame-format-voltage-levels

器件型号:TIOL1115

大家好、

我想知道 IO 链路协议帧格式的电压电平。 C/Q 线路是否在24V 至0V 之间切换、或者是否在不同的电压电平下切换。

谢谢、此致

Alok Kakatkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    CQ 在内部上拉至 L+、因此无论 L+引脚设置为何种电压电平、CQ 都将在该电压电平和 GND 之间切换。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett