This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:支持相同器件型号的 TX 和 FX

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822I, DP83822H, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111859/dp83822if-support-for-tx-and-fx-in-same-part-number

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822HFDP83822IDP83822H

数据表第5章中的器件比较表列出了四个器   件型号:DP83822HF、DP83822H、DP83822IF 和 DP83822I。 它还指出、只有以 F 结尾的部件才与100 BASE-FX 光纤兼容。 这些部件(HF 和 IF)是否也与100 BASE-TX 兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerker、

    的、HF 以及 IF 也与100 BASE-TX 兼容。

    --

    此致、

    林山民