This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:PHY 接口保护的最佳选择是什么?

Guru**** 2878820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, ESDS314, ESDS304, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112009/esds314-what-is-the-best-selection-for-phy-interface-protection

器件型号:ESDS314
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06ESDS304TPD4E1U06

各位专家、您好!

我的客户需要设计 PHY DP83822IR 的保护、我发现有四个选项可满足该功能:

ESDS314、 ESDS304、 TPD4E05U06、 TPD4E1U06

1.你能告诉我哪一个是最好的选择吗?

二、两者的区别是什么,你们可以给我比较性的分析吗?  

非常感谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    由于 DP83822是100Mbps PHY、ESDS314将为您提供最佳的 ESD 和浪涌保护。 ESDS304的浪涌额定值较低、但电容也较低、可实现更好的信号完整性。 TPD4E05U06的电容最低。 TPD4E1U06将提供最低的成本。 请参阅下面的比较表:

      ESDS314 ESDS304 TPD4E05U06 TPD4E1U06
    Vrwm (V) 3.6. 3.6. 5.5. 5.5.
    通道数 4. 4. 4. 4.
    极性 单向 单向 单向 单向
    电容(pF) 4.5. 2.3. 0.5. 0.8.
    钳位电压@ 16A TLP (V) 5.5. 5.8 23 20.
    泄漏电流@ Vrwm (nA) 50 50 10. 10.
    IEC 61000-4-2 ESD 额定值(kV) 30 30 12. 15.
    IEC 61000-4-5浪涌额定值 [IPPM](A) 25 12. 2.5. 3.
    封装 SOT-23 SOT-23 USON SOT-23和 SC70

    此致、

    Matt Smith