This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:无 I2C 通信时的控制器行为

Guru**** 2515730 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS25910, TPS2597, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111471/hd3ss3220-controller-behavior-with-no-i2c-communication

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS25910TPS2597TPS25981

对于 HD3SS3220:

我需要将芯片用作 A 型到 C 型转换器(端口控制器)、在一个设计中用作 US 端口、在另一个设计中用作 DS 端口。 我需要在没有外部处理器交互的情况下进行此操作、因为我的设计没有用于控制 USB 端口的专用处理器。

1.此芯片是否需要通过 I2C 进行通信才能开始作为 DS 或 US 端口控制器运行? 其他一些公司将其 Type-C 端口控制器作为"自主"进行推销、这意味着它们可以作为仅具有引脚配置的端口控制器运行、而不需要任何处理器控制。

2. I2C 通信提供了哪些附加功能?

3、芯片的现成或"开箱即用"行为是什么、I2C 总线上不会发生通信或寄存器更改。

3.是否有任何寄存器一次性可编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 可以使用引脚搭接配置来配置 HD3SS3220。 请注意、对于 DFP、需要在 CC 握手完成之前关闭 VBUS。 因此 、您可以使用 ID 引脚来控制 VBUS 稳压器。

    2. I2C 的使用是可选的,但强烈建议使用。  建议更详细地了解连接到 Type-C 端口的内容。 这与检测音频附件和调试附件更相关。 此外、如果没有 I2C、下面列出的一些其他特性也会丢失:

    • 有源电容 E 检测
    • DRP 占空比控制
    • 禁用 UFP 附件支持
      • 对于合规性测试非常重要

    • 选择 Try.SRC 或 Try.SNK。

    3、寄存器可以连续编程、但在下电上电后会恢复为默认值。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    1.对于面向 DS 的端口:我在数据表中看到、当 CC 检测到器件连接时、'ID 引脚置为低电平':  

    1.a)这与 CC 握手有何关系? 在握手之前或之后、器件是否被视为"已连接"?

    1.b)在 CC 握手期间、ID 引脚的逻辑电平是多少、握手之后是什么?

    1.c)此芯片的评估板具有 TPS25910、它具有 ENABLE_NOT 引脚(EN#)-因此它是反相使能逻辑。 如果我使用的 VBus 开关具有非反相使能逻辑、并在其前面连接了逆变器芯片、情况是否正常?

    2.好的

    3.好的

    4.(3.)还行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DFP 监控 CC 引脚上的电压电平、查找 UFP 的 R (d)端接。 当检测到 UFP 且 HD3SS3220处于连接 SRC 状态时、HD3SS3220将 ID 引脚拉低以向系统指示端口连接到器件(UFP)。

    TPS25910 EN 是一个低电平有效信号、因此您可以直接将 ID 引脚连接到 EN 引脚、因此一旦 HD3SS322处于 Attached.SRC 状态、VBUS 将打开。 您无需额外的外部逆变器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我无法获取 TPS25910。

    您能否推荐 TPS25910的替代器件?

    有关逆变器的问题是、我可以提供 TPS25910的可能替代器件、但该替代器件(MIC2039AYMT -高电平有效)可在高电平有效信号上启用其 VBUS 输出。 那么 、如果我在 MIC2039之前添加一个逆变器、是否会认为事情会正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查看 TPS2597、TPS25981。 您需要多少电压和电流?  

    此致

    Kunal Goel