This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 键盘解码器和 I/O 扩展替代产品

Guru**** 2962090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, LM8330, LM8333, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112234/keypad-decoder-and-i-o-expansion-alternative

主题中讨论的其他器件:TCA8418、 LM8330、 LM8333、 TCA8418E

大家好、

我们是否有 ADP5585ACPZ 的替代方案、它是 键盘解码器和 I/O 扩展?

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海梁

    我们有四个键盘扫描选项:TCA8418、TCA8418E、LM8330和 LM8333。 这些不是完全相同的直接替换、但它们是最接近的匹配项。

    通过快速查看您提到的第三方器件、TCA8418  看起来可能是一个很好的匹配项、但也可以检查其他器件。

    最棒的

    Danny