This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN455x 是否支持套接字 CAN?

Guru**** 2546210 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112011/tcan4550-does-tcan455x-support-socket-can

器件型号:TCAN4550

您好、专家、

TCAN455x 是否支持 Socket CAN?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TCAN4550支持 ISO 11898-1:2015定义的低级 CAN 协议层。 根据我的理解、套接字 CAN 是一种更高级别的协议、它将 ISO CAN 标准作为其基础层。 因此、TCAN4550能够支持使用此更高级别控制方法的应用。  

    我们在器件存储页面上提供的示例代码中提供了该器件的演示 c 驱动程序。 但是、TI 不会维护该器件的 Linux 驱动程序、因此我们无法提供直接支持。 有关 TCAN4550的 Linux 驱动程序支持、请参阅社区 Linux 论坛和存储库。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott