This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:如何定义'总线故障#39;电压?

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111576/tcan1042h-how-is-bus-fault-voltage-defined

器件型号:TCAN1042H

大家好、

我想知道如何定义"总线故障保护"电压? 故障电压是定义为 CANH 还是 CANL 到 CAN GND? 还是故障电压是 CANH 和 CANL 之间的差分电压? 如果答案是前者、这是否意味着该器件可以承受+/-140V 的差分故障电压?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.1节中的 VBUS 条目未标记为差分(请参阅脚注(2))、因此两个总线引脚上的最坏情况电压确实会导致±140V 的差分电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    Clemens 是正确的、但需要注意的是、这是一个极其罕见的故障情况。 正故障(+70V)可保护 CANH 和/或 CANL 线路短接至高达+70V 的电池电源电压的情况。负故障(-70V)可保护这一情况、除非[无意中]切换电池的正负端子。 发生140Vdiff 故障的用例不多、因为这需要在同一系统中同时出现+70V 和-70V 故障。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Danny 和 Clemens。