This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:将此芯片用于任意串行化数据流

Guru**** 2853820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111617/ds90cr286a-using-this-chip-for-an-arbitrary-serialized-data-stream

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件:DS90CR216A

大家好、论坛成员、我希望在每个通道上使用这个芯片作为一个直接的1:7接收器、但是输入到输出映射看起来与我预期的不符。 我本以为顺序 RxOut 模式将以与 DS90CR216A 3通道对应器件相同的方式继续运行。

我认为每个通道的序列将映射为:

[ RxOut6 RxOut5 RxOut4 RxOut3 RxOut2 RxOut1 RxOut0 ]、适用于 DS90CR216A 中的每个通道。

但是、数据表中观察到的输出显示:

[ RxOut7 RxOut6 RxOut4 RxOut3 RxOut2 RxOut1 RxOut0 ]以及其他通道的一些类似映射。

是否可以使用此器件对串行 LVDS 线路进行任意数据读出? 我的串行化信号在数据中不包括 HSYNC、VSYNC 或 DE、它仅包括来自图像传感器的任意值(所有帧起始/停止和数据类型都烤成单独的像素、不表示为它们自己的位)。 该选通信号是否仅用作具有非顺序映射方案的简单1:7解串器?

此外、我相信 第19-20页的数据表中有错误、如果这里有 TI 员工看到错误、他们可能有兴趣更正错误。

表2:

如图6中的时序图所示、当 TxIN7应该包含在该表部分时、RxIN0的映射只显示映射到它的6个位置。 我相信这很可能会在第一个条目中扩散到 RxIN1的部分。 RxIN1有8个映射、而不是像其余映射那样有7个映射、因此这似乎是合理的。

表3:

该表与上表2中所述的 RxIN0有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    是的、3通道和4通道型号之间的位映射不同、如图6和7所示。

    [~ userid="524855" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111617/ds90cr286a-using-chip-for-andial-serialized 数据流"]是否可以使用此器件对串行 LVDS 线路进行任意数据读出? 我的串行化信号在数据中不包括 HSYNC、VSYNC 或 DE、它仅包括来自图像传感器的任意值(所有帧起始/停止和数据类型都烤成单独的像素、不表示为它们自己的位)。 此选通是否仅用作具有非顺序映射方案的简单1:7解串器?[/quot]

    在技术上应该可以实现这一点、前提是您在另一侧有一些东西可以解释数据、并且您仍处于器件的"PCLK"限制范围内。  

    [引用 userid="524855" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111617/ds90cr286a-using-chip-for-andial-serialized data-stream "]此外,如果 有任何 TI 员工在此处看到此信息,我相信在第19-20页的数据表中也会出现错误,如果他们有兴趣更正此报价[。]

    感谢您指出这一点。  似乎 RxOUT7被回滚到 RxIN1中。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题、谢谢。