This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:关于通过两个 DP8367E SGMII EVM 的背对背连接进行中继器操作。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111527/dp83867ergz-s-evm-about-repeater-operation-by-back-tp-back-connection-of-two-dp8367e-sgmii-evms

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM

感谢你的帮助。

我在 E2E 论坛的以下链接中看到了该文章。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928272/dp83867e-mdi-repeater-with-back-to-back-sgmii-connection

这篇文章介绍了两个 DP8367E SGMII EVM 的背靠背连接的中继器操作。
我想看看中继器是否可以像这样实际配置它。 我可以问你一个问题吗?
此外、如果可以进行中继器操作、您是否会告诉我设置等限制? 根据该条,有一项声明,必须禁止自动谈判。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利寿,

    是的、867可以使用 SGMII 支持背靠背连接。 在 MDI 侧强制速度进入所需的模式、软静置应该适用于背靠背 SGMII 连接。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢你的答复。

    速度是固定的、软件通过 MDI 的设置进行复位。
    好的。
    我将采购设备并进行评估。

    谢谢你。

    此致、

    Sinzou Ogura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利寿,

    如果您有更多问题、请告诉我。 现在、我将关闭该线程。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    是的、我很抱歉。
    谢谢你。

    此致、

    Sinzou Ogura