This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:过流故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A, PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110960/pca9554a-over-current-fail

器件型号:PCA9554A
主题中讨论的其他器件: PCA9554

您好!

我在 2个项目中使用 PCA9554ADG、并且在这两个项目中都有相同的问题。

为电路板上电几秒钟后 、PCA9554ADG 会增大电源电流并发生故障。 发生故障后 、VCC 和 GND 之间的电阻低于25欧姆。

最后 一项测试仅在连接电源的情况下完成。 I2C 和输出端口未连接负载。

作为附加测试、我在  Vcc 和 GND 之间提供了 ESD 保护、结果相同。

欢迎提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否能够测量电流、如果是、达到的最大电流是多少? 流经 VCC 和接地的持续电流受到限制:

    您是否能够将问题与 PCA9554A 隔离。 这意味着您是否将其从板上取下并连接到常规电源、以及它是否开始消耗大量电流。

    还有哪些设备连接到电源? 如果有其他设备、您可以将其删除、然后查看问题是否仍然存在? 如果确实如此、请从电路中卸下 PCA9554、然后查看问题是否仍然存在。

    我唯一能看到这是与 PCA9554A 相关的问题的方法是端口上的下行器件之一导致短路、从而导致该器件消耗大量电流。

    当电路板通电时、PCA9554A 会自动编程、如果是、您要将输出端口编程到什么位置? 它们中是否有任何一个输出?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我使用 的是具有 PCA9554A 的 PCB、输出未连接 到任何设备。

    外部电源被设定为 3V@100mA

    I2C 总线未编程且未连接。 我只连接 Vcc 和 GND。

    I2C 上拉电阻2k7。

    我在连接电源之前测量了阻抗。

    输出到 GND=170k

    Vcc=68k 时的输出

    VCC 至 GND= 160K

    SDA 至 Vcc=2k7

    SDA 至 GND= 150k

    SCL 至 Vcc=2k7

    SCL 至 GND = 150k

    SDA 至 SCL=5k

    前5-10秒 Vcc 电流低于0.1mA。 之后、电流增加到100mA、Vcc 电压变为0V。

    BR

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    您是否尝试过使用其他电源? 其他器件是否使用同一电源?

    为了进行确认、我知道您说过没有连接到该器件、但是否可以将任何端口设置为输出?

    最后、我们的所有器件都应具有大量数据。 您能否将此批设备的批号发送给我的电子邮件: c-ayoub@ti.com 。 我可以检查这些是 TI 正品器件。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我们已经使用不同的电源完成了测试。

    输出具有默认配置、因为从未进行过编程。  

    这是一个错误,因为在连接电源几秒钟后会发生故障

    样片是在 Mouser 购买的。 我已将可用信息发送给您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我向您发送了一封有关批号的电子邮件。 希望通过更多的调查、我们可以了解这里发生的情况。 如果需要、您可以将器件发送给我的团队、我们可以进一步测试这些器件。

    最棒的

    Chris