This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:内部图形发生器提供的最大数据速率

Guru**** 2929850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953A-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111864/ds90ub953a-q1evm-maximum-data-rate-provided-by-internal-pattern-generator

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

我想知道 DS90UB953A-Q1EVM 内部图形发生   器提供的最大数据速率是多少、还想检查它是否可以生成1920x1080帧、50fps、RGB888图形。

祝你一切顺利、

牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    PATGEN 可生成并发送到解串器的最大视频吞吐量与器件支持的视频吞吐量相同、即3.3Gbps。 您可以使用以下公式计算视频吞吐量:

    视频吞吐量=主动 x 主动 x 主动 x (帧速率) x 每像素位 x 开销(如果未知、假设为25%)

    使用上面的公式、您所需的视频吞吐量约为3.11Gbps、低于953A 器件支持的最大限制。 953A 器件可支持具有所需视频时序的 PATGEN 输出。

    您可以下载 ALP 并使用内置的 PATGEN 工具在953A 器件上启用 PATGEN、并使其输出所需的视频时序。 您还可以参阅  953A 数据表中的第7.6.4节图形发生器代码示例、以查看在 ALP 工具中实现的 PATGEN 寄存器的示例配置。

    请记住、解串器器件还需要支持您所需的视频吞吐量。 例如、您可以将954或960解串器与953A 器件配对并接收3.11Gbps 的视频数据、但936和962器件将无法支持从串行器接收如此多的视频数据。

    最棒的

    Justin Phan