This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822对发送数据无响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108843/dp83822i-dp83822-no-response-for-send-data

器件型号:DP83822I

你(们)好   

祝你一切顺利、希望这封电子邮件能为你提供帮助。

我之所以联系我们、是因为我的客户 XINJE 对  我们的 DP83822I 有疑问。(该应用 程序位于 HMI (人机界面))您能就这些问题向我提供帮助吗?

    众所周知、DP83822能够驱动 EtherCAT、通过读取 phy 寄存器、可以看到 dp83822已经处于100兆位全双工状态(reg0 = 0x3100、reg1 = 0x786d)
他们使用 EtherCAT 主站每2ms 发送一条指令来读取数据、 但是、从站(rx72m+dp83822)以及对其做出任何响应、我们无法确定 MCU 端是否未接收数据、或者 DP83822附近的电路是否存在问题。 他们是否可以通过任何方法来确定由 MCU 或 DP83822引起的问题?

    在 DP83822I 中、RX_DV 和 TX_EN 引脚电平为高电平意味 着读取和写入 是有效的。 那么、他们能否通过使用逻辑分析仪测量这两条线路的电平来确定 PHY 的工作状态? 例如、RX_DV 电压电平是高电平、表示 PHY 在数据帧的正常接收链路上?

 提前感谢您的帮助

此致

艾琳·秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    1.您使用的是什么 MAC 接口? 这似乎是一个计时问题。 请确保接口符合数据表第7节中列出的规格。

    2.是的、您可以在查找数据线路上的切换时使用此选项来确定 PHY 的工作状态。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    非常感谢您的快速回复。

    MAC 接口为 MII (100M 全双工)、原理图随附。 我已经完成了审核、没有什么大问题。

    此外、我还将与客户沟通、听取您 的建议。

     是否有其他方法可以确定由 MCU 或 DP83822引起的问题?

    e2e.ti.com/.../rx72m_2B00_dp83822l.pdf

    e2e.ti.com/.../XINJE-HMI-DP83822I-schemtic-review_08FF_RX72M_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    我们建议执行回送测试以隔离问题。 有关说明、请参阅 数据表的第8.4.8节。  将从器件侧设置为反向环回模式、并从主器件侧发送/检查 PRBS 数据。 如果该测试通过、则从器件侧的 MII 接口存在问题。  

    还 在从器件侧执行近端回送测试、在主器件侧执行近端回送和反向回送测试。  

    请告诉我结果。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    再次感谢您的建议!

    如果有任何进展、我将进行更新

    此致

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 请告诉我。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    好消息是他们发现了反转连接到 MAC 的 RX2和 RX3接口的原因、所以通信是错误的。

    顺便说一下、我发现它们直接将 CRS 连接到 MAC 的 GPIO、并且 GPIO 端口始终处于高电平状态(3.3V)。

    它们不想使用 CRS 和 COL 函数、   那么3.3V 电平是否会影响 PHY 的正常使用? (MAC 接口为 MII、100M 全双工)

    期待您的重放~

    艾琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    CRS 和 COL 引脚是 PHY 的输出。 在全双工模式下、COL 始终置为低电平、因此将其上拉至3.3V 会导致问题。 如果它们未使用、则 将它们保持悬空。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David  

    请您解释    一下、如果将 COL 拉至3.3V、会导致什么问题?

    谢谢

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    将3.3V 驱动器连接到0V 驱动器将导致争用和大电流、例如电源接地短路。 请避免这种情况。 如果未使用 COL 和 CRS 引脚、则将其断开。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!David

    很晚了、我会让您继续。

    晚安~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irene。 如果您有其他问题、请告诉我。

    戴维