This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP 评估模块

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111496/hd3ss3220-dfp-eval-module

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB211

在 HD3SS3220 DFP 评估模块中、有一个用于 USB2信号的转接驱动器(TUSB211)、但没有用于 USB3信号的转接驱动器? 为什么 USB3信号没有转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是在您的 PCB 布局上进行设计如果需要、您也可以添加 USB3转接驱动器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但请提供更直接的答案-为什么该评估板不需要 USB3转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的 PCB 布局导致不需要它呢? 此外、请指引我阅读应用手册等任何文献、以阐明 如何确定 是否需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器和转接驱动器具有不同的应用。 当电路板上的 PCB 过长且导致的损耗超过 CPU 或 SOC 可以处理的损耗时、需要使用转接驱动器。

     您可以查看 TI.com 上的白皮书 SLYY121

    HD3SS3220DFP 模块旨在测试 Type-C USB3、此处实际上不需要 TUSB211。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供白皮书参考和说明! "设计用于测试 C 型 USB3"是什么意思?为什么这意味着 DFP 评估板实际上不需要 TUSB211?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS3SS3220仅是 USB3信号的多路复用器。 我们在此放置 USB2转接驱动器只是为了推广 TUSB211器件、客户可以将其用于或不用于其系统设计。 顺便说一下、TUSB211的输入和输出在 PCB 上路由在一起、因此客户可以在不需要时将其移除。

    此致

    Brian