This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111325/sn65dp159-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

您好- Andrea Writing

重定时器仍然有问题。

我们一直在探索寄存器0C 和0B 的不同设置、并取得了一些结果、但令人不满意的是、图像仍然闪烁

我们使用的是色条测试图案  

1) 1)通过拔下并重新拔插电缆来更改闪烁模式

2)对于数据表中报告的 HDMI 1.4 (0x0C = FC、0x0B = A0)建议值、我们仍然看到闪烁

请您是否能够提出我们可能尝试的一组配置?

非常感谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea

    您能否尝试对这些寄存器进行更改、看看它是否有用? 这是为了将 DP159 PLL 带宽从默认设置更改为默认设置。 我想查看是否是导致 闪烁问题的抖动问题。

     09 06   ->设置通道和极性交换、禁用 HDP_SNK 上的自动断电

     FF 01 ->选择第1页寄存器

     01 01 ->电荷泵使能。 PLL 模式、与 HDMI 配合使用

     02 3F  ->电荷泵电流控制。 7F 最大电荷泵电流设置、可能需要扫描该值

     00 03 ->位0 ->启用 PLL 和位1 ->启用带隙

     0b 33. ->位[1:0]环路滤波器电阻、尝试设置为30h 和31h

     A1 02 ->位1 ->覆盖第1页寄存器0x0B、0x0C 和0x0D 的控制。 寄存器0x0B 写入将生效

     A4 03 ->位1 ->页1寄存器0x01覆盖控制。 位0 ->第1页寄存器0x00覆盖控制

     FF 00 ->选择第0页寄存器

     

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、需要进行一些说明

    我们没有 Aardvark 工具、我们使用 FPGA 内的 Microblaze 访问 I2C

    我假设 aardvark 脚本的设计如下:

    0x5e 是重定时器的器件地址 I2C (A0=A1=0)

    描述的操作包括:

    在寄存器0x09写入0x06

    在寄存器0xFF 上写入0x01 ->我在数据表中看不到"更改页"寄存器-请您解释一下吗?

    从 现在开始、在寄存器0x01 ->写入0x01、我无法在数据表中查询这些信息。

    我执行了脚本中描述的所有步骤、  但我没有看到色条测试模式发生任何变化

    请告诉我

    非常感谢

    Andrea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea

    0x5e 是重定时器的器件地址 I2C (A0=A1=0)

    ***正确

    描述的操作包括:

    在寄存器0x09写入0x06

    在寄存器0xFF 上写入0x01 ->我在数据表中看不到"更改页"寄存器-请您解释一下吗?  

    ***这将选择不在 DP159数据表中的第1页寄存器,因为它们是内部调试寄存器。

    从 现在开始、在寄存器0x01 ->写入0x01、我无法在数据表中查询这些信息。

    我执行了脚本中描述的所有步骤、  但我没有看到色条测试模式发生任何变化

    ***是否可以尝试扫描这些寄存器(以红色突出显示)并查看闪烁是否有变化?

     02 3F  ->电荷泵电流控制。 7F 最大电荷泵电流设置、可能需要扫描该值

     00 03 ->位0 ->启用 PLL 和位1 ->启用带隙

     0b 33. ->位[1:0]环路滤波器电阻、尝试设置为30h 和31h

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已经按照请求扫描了寄存器、但我们没有看到色条测试模式发生任何变化...

    我们如何才能继续?

    是否可以进行私人邮件交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、请接受我的友谊请求、我们可以将此转换移至私人消息。

    谢谢

    David