This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988EVM

Guru**** 2779935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109931/tps65988evm-tps65988evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS25750EVMBQ25792TPS25750

您好!

通过遵循 TPS65988EVM 的参考设计、我有关于定制 PCB 的一些问题。


  1. 为什么需要多个 I2C 地址? 我无法为定制板使用一个 I2C 地址、例如191K 和100K 分压器?
  2. ADCIN1引脚的功能是什么? 我不理解。 我需要一些解释、能否为我的应用添加简单的分压器、而不是多个分压器?
    应用:
    希望使用 TPS65988作为与 USB C 端口连接的两个灌电流外设的拉电流
  3. 我还需要有关选择降压/升压 IC 以向 TPS65988EVM 提供20V 5A 输入的帮助。 我已将 TPS25750EVM 连接到锂聚合物电池4S 4.5A。 TPS25750EVM 输入与100W PD 壁式适配器相连。
    因为我还需要来自 TPS65988EVM 输出的大约80W 功率。 但 BQ25792允许 SYS 引脚上的功率为66W。 因此、我需要升压或降压 TPS65988的输入功率。  

任何建议或准则都值得赞赏。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我建议查看 TPS65988数据表和技术参考手册、因为它将提供有关 I2C 和 ADCINx 引脚说明和配置的更多信息。 您也指的是哪个 I2C 端口? PD 控制器上有3个不同的 I2C 端口用于不同的用途。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    我阅读了数据表、当我不理解时、我将其发布在这里、否则我永远不会浪费您的时间。
    请告诉我、您是否可以帮助我获得上述问题的答案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对其进行深入研究、稍后我将向您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1) 对于第一个问题、我可能需要更多信息来 更好地了解问题。 我建议遵循 TPS56988用户指南第28页的数据表。 数据表链接下的内容。

     TPS65988_datasheet

    2) 我认为 ADCIN1的用途是转换分压器的模拟信号、并将其转换为用于 I2C 地址的数字位。  

    3) 我不确定如何回答这个问题、因为它听起来很自定义。

    最棒的

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的回复。
    1:我正在关注 TPS65988EVM 设计、 我发现有一个 DIP 开关、该开关与 ADCIN2引脚以及不同的电阻器值相连。 使用不同的开关配置、我们可以设置不同的 I2C 地址。 我很好奇、为什么我们需要不同的 I2C 地址。 大多数器件具有属于 I2C 端口的单个 I2C 地址。 此外、我是否需要在任何编程器件上使用不同的 I2C 地址?  


    现在您可以看到、我们可以使用不同的分压器配置设置不同的 I2C 地址。 现在、我的问题是具有多个地址的目的是什么。 为什么有人需要设置不同的地址?  如果我使用单个分压器设置为固定地址、我可能会面临什么问题?
    我确信、TI 引入此设置的原因一定是出于某种原因。

    布局示例

    2:我真的不了解 ADCIN1设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali

    1. 概括而言、图中的 PD 控制器可能是较大的内部集成电路(I2C)网络的一部分。 网络只能在每个设备都有自己的唯一地址时工作。 因此、更改地址以满足此 I2C 要求非常重要。
    2. 在本文档中、ADC1IN 的分压决定了 PD 控制器在电池电量耗尽时的响应。 表8至表8详细列出了每项答复。 在 VIN_3V3的条件下、每个响应引用启动操作。

    请告诉我这些信息是否令人满意。

    最棒的  

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在我的设计中、我只有 TPS25750、BQ25792和 TPS65988。 我将检查其他两个器件的地址、如果地址不同、我将选择一个分压器来使用某个唯一的单个 I2C 地址。 由于空间有限、我无法添加 DIP 开关。
    2:
    这一切都与电池电量耗尽配置有关。 对吧?
    在本例中、 我没有将任何电池连接到 TPS65988。 它将直接从直流插孔端口获得电源。 此外、我不使用外部电源路径、因为我必须使用 TPS65988作为 USB C 端口的源。


    直流插孔端口获得恒定输入功率、即20V 和5A。


    根据我的理解、它用于根据端口上可用的电源来启用或禁用 TPS65988的不同开关、如果在我将 TPS 用作两个器件的电源时将其用作灌电流、则会发生这种情况。 如果我错了、请纠正我的问题。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.听起来你有正确的想法。 请务必在 I2C 上做功课。   是一个有关 I2C 的好资源。  

    2.我相信 BP 代表电池电量(BP)。 如果没有电池、我假设您 希望使用 BP_NoResponse 配置。 我认为、在该器件是灌电流还是拉电流电源方面可能存在一些困惑。 拉电流器件供电、如果 TPS 从桶形插孔接收电源、则器件的工作状态为灌电流。 我对您项目的完整方框图视而不见、但 TPS 可以用作5V 电源。 文档 中应如何描述 。  

    最棒的

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    再次感谢您提供的链接。 非常感谢您的帮助。
    这是我要开发的系统的方框图。 我还附上了我的设计原理图。
    我认为我走错了路、因为有人在这里引导我使用 TPS25750作为接收器、因为它将从墙上适配器获取输入、但当其输出将连接到 TPS65988时、TPS65988将充当连接的接收器件的源 USB C 端口。 如果有问题、请告诉我。
    谢谢



    e2e.ti.com/.../POWER-DISTRIBUTION-BOARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    在该方框图中、它看起来好像已连接电池、因此请务必相应地配置您的器件。 我相信您是对的、在此方框图中、TPS65988充当标记为拉电流器件的灌电流。 我 建议您了解 EVM 的双角色端口(DRP)功能。 具体来说、DRP 的工作原理 是在该方框图中。 同样、对于设计特定问题、我只能提供如此多的帮助。  

    最棒的

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    如果我使用 TPS65988EVM 并将直流插孔端口电源与其连接、同时将两个耗电设备与其 USB C 端口连接、那么它不会用作电源?
    现在、直流插孔端口电源可以是电池电源或一些壁式适配器电源。 我认为没关系。 根据此方框图、我相信您正在考虑使用 TPS65988EVM。

    同时、我遵循此方框图(消除了显示端口电路)。

    您能否查看我的原理图 plz? 我在上一份答复中附上了这份答复。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 
    对于我的查询是否有任何更新或问题?

    PLZ 帮助我理解它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    这与最初的问题大不相同。 您是否可以将其作为新主题打开。

    最棒的

    Erik