This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:在查看 HD3SS3220IRNHT 与 Jetson Xavier SOM 的连接时需要帮助

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110731/hd3ss3220-need-help-in-reviewing-hd3ss3220irnht-interfacing-with-jetson-xavier-som

器件型号:HD3SS3220

具有 DRP 配置模式的 HD3SS3220IRNHT (USB 3.1)用于连接 Jetson Xavier SOM。

 HD3SS3220IRNHT 和 Jetson Xavier SOM 之间仅连接 I2C 总线(I2C2_CLK、I2C2_DATA)。 已附上原理图的屏幕截图。

请查看原理图。 让我知道使用 I2C 总线接口可以实现该接口。

HD3SS3220IRNHT 控制器和 USB Type C 连接器

支持 HD3SS3220IRNHT 的电路

适用于 HD3SS3220IRNHT (I2C)的 Jetson Xavier SOM 引脚排列  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:对于 I2C,SCL/SDA 需要上拉至 SOM IO 电压。

    2:不需要 C434/C435、您 可以 在 RX1/RX2上添加330nf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou、

    对于 I2C_SCL、添加了 I2C_SDA 上拉电阻器。

     HD3SS3220IRNHT 和 Jetson Xavier SOM 之间仅连接了 I2C 总线(I2C2_CLK、I2C2_DATA)网络。

     是否  可以在固件中使用 I2C 总线接口来建立 HD3SS3220IRNHT 和 Jetson Xavier SOM 之间的此接口

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个器 件都有自己的 I2C 地址、您的系统固件或 I2C 控制器可以根据 I2C 地址与每个器件通信。

    此致

    Brian