This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:如何获取眼图?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111762/sn65dp159-how-to-obtain-the-eye-diagram

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTUSB3410

你(们)好

我的客户在他们的新 SN65DP159RGZ 电路板上发现了一些异常行为、FPGA 和 DP159的输入之间有很长的迹线、因此客户希望首先检查输入信号的眼图质量。

眼图似乎可以通过 EyeScan 工具+ USB2ANY 获得、您能帮您仔细检查一下吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下 、我在 D/S 中找不到有关 RX 模式验证器控制/状态的说明、您能帮您详细说明一下吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EyeScan 工具需要使用 TUSB3410。 要使用 EyeScan 工具、您可以采用搭载 TUSB3410的 DP159 EVM、并将 I2C 总线从 EVM 连接到客户电路板。

    有关 RX 模式验证器控制、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/sllu294/sllu294.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的快速回复。 一个问题:通过 EyeScan 工具获得的眼图适用于输入信号、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 DP159输入内部眼图。 它们是否已经实际测量了 DP159输出眼图?

    谢谢

    David