This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:如何输出 USB 信号测试模式?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110676/tusb8020b-how-to-output-usb-signal-test-pattern

器件型号:TUSB8020B

大家好、

客户希望测量 USB 信号并检查信号是否符合规格。

那么、您能否建议您如何对 TUSB8020进行编程并输出 USB 信号测试模式以进行评估?

下图是客户的简单块。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们 需要在 CPU 上安装 USB 合规性工具、如 USB.org 上的 XHCI HSETT 工具、然后使用该工具启用 TUSB8020B 的下行端口以生成所需的测试数据包。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢。

    是否有任何软件或工具可以评估 CPU 和 USB 集线器之间的信号质量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     XHCI HSETT 工具将用于从 CPU 生成测试数据包。 要评估信号质量、您必须断开 CPU 和集线器之间的物理连接 、然后在示波器上使用 USB 合规性软件来评估 SI。 但集线器本身无法验证输入信号质量。

    谢谢

    David