团队、
我的客户对 AVDD3V3和 VDDIO 电压序列有疑问。 它们按以下顺序为器件加电、如果可以、则需要进行调整:
- VDDIO 从1.8V 开始。
- 几毫秒后、AVDD3V3以2.5V 开始
- 几个月后、AVDD3V3将达到3.3V
在此期间、PHY 由具有下拉电阻的 GPIO 保持在复位状态。 它们计划在所有电压被正确初始化后释放复位。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我的客户对 AVDD3V3和 VDDIO 电压序列有疑问。 它们按以下顺序为器件加电、如果可以、则需要进行调整:
在此期间、PHY 由具有下拉电阻的 GPIO 保持在复位状态。 它们计划在所有电压被正确初始化后释放复位。
此致
您好、Franziskus、
是的、只要不超过200ms、就不会成为问题。
这话什么意思
[~ userid="71087" URL"/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105933/dp83826i-power-up-sequence/4098226#4098226"]如果器件始终处于复位状态并且仅在所有电压稳定时才会释放、则加电时序是否适用?如果器件未上电、您如何进行复位? 您是说在整个启动时间有复位信号吗? 我不知道这样做会产生什么影响,但我不明白为什么这应该是一个问题。
最棒的
Alon