This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:具有 AM4376的定制板以太网 PHY DP83822

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110387/dp83822hf-custom-board-ethernet-phy-dp83822-with-am4376

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:AM4376

您好,  

祝你一切顺利

我正在使用自定义卡上的 DP83822 PHY 以及 AM4376处理器、 我使用 PDK 示例工程"EMAC_BasicExampleTest"来检查端口的回送、但无法为 MII 回送写入 BCR 寄存器。 我已将 IDKAM437x 板替换为自定义板引脚多路复用文件。 唯一的区别 是使用了 IDKAM437x TKL05、我们在定制板中使用的是 DP83822。 在这个问题上需要您的紧急帮助。

提前感谢

此致

Afzal Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、  

    除了地址0x0000、您是否能够读取/写入其他寄存器?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

     我可以读取所有地址寄存器、但无法写入地址、如果需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Afzal Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、  

    如何验证写入不起作用? 您能否在读取和写入操作期间以良好的分辨率发送 MDC/MDIO 示波器截图? 希望将这些示波器截图与数据表中的表8-6进行比较。

    此外、确保您满足数据表第7.9节中列出的时序要求。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

       我们将在读取和写入操作期间向您发送 MDC/MDIO 快照、同时查找我们的 PHY 方案、以验证我们从硬件角度看是否缺少任何内容。 我们正在使用两个 PHY、但我们尚未完成硬件地址捆绑。

    谢谢、Regardse2e.ti.com/.../3542.PHY.pdf

    Afzal Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我还想问一个问题。 我们使用两个 PHY 作为附加原理图、但使用单个 MDIO 和 MDC 线路。 我们尚未使用硬件自举来寻址 PHY。 我的问题是、从两个 PHY 访问寄存器时会出现问题、以及如何区分 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、

    如果您有两个具有相同 PHY ID 的 PHY 使用相同的 SMI 总线、这肯定会成为一个问题。 您必须使用自举将其中一个配置为唯一的 PHY 地址、或使用两个单独的 SMI 总线、以避免争用。 这可能是您问题的原因。

    谢谢、

    David