This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452与 SN65HVD1476与 SN65HVD76

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1476, THVD1452, SN65HVD76, SN65HVD1473, SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111152/thvd1452-thvd1452-vs-sn65hvd1476-vs-sn65hvd76

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1476、 SN65HVD76、 SN65HVD1473、 SN65HVD73

大家好、

我的客户想知道 RS485驱动器 THVD1452、SN65HVD1476和 SN65HVD76之间是否有任何问题。
就我所检查的情况而言、它看起来是快插兼容的、ESD 共模容限可能稍有不同。

 您认为、如果这些器件认为 SN65HVD76对于其系统来说足够、我们可以说它们是直接兼容的吗?

THVD1452 SN65HVD1473 SN65HVD1476 SN65HVD73 SN65HVD76
接收器数量 1 1 1 1 1
发送器数量 1 1 1 1 1
双工 完全 完全 完全 完全 完全
电源电压(标称值)(V)

3.3.
5.

3.3. 3.3. 3.3. 3.3.
信令速率(最大值)(Mbps) 50 20. 50 20. 50
IEC 61000-4-2接触(+/- kV) 18 16. 16. 12. 12.
故障保护(V) -18至18 -13至16.5 -13至16.5 -13至16.5 -13至16.5
共模范围 -15至15. -7至12 -7至12 -7至12 -7至12
节点数 256 256 96 256 96
功能

扩展共模
IEC ESD 保护

IEC ESD 保护 IEC ESD 保护 IEC ESD 保护 IEC ESD 保护
约价格(美元)

1.158美元 | 1ku

1.639美元 | 1ku

1.762美元 | 1ku

$1.214 | 1ku

1.305美元 | 1ku

隔离式 否 否 否 否 否
ICC (最大值)(mA) 2.8. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.
额定值 目录 目录 目录 目录 目录
工作温度范围(C)

-40至125

-40至125

-40至125

-40至125

-40至125

封装组

SOIC | 14.
VSSOP | 10.

SOIC | 14.
VSSOP | 10.

SOIC | 14.
VSSOP | 10.

SOIC | 14.
VSSOP | 10.

SOIC | 14.
VSSOP | 10.

封装尺寸:mm2:W x L (PKG)

14SOIC:52mm2:6 x 8.65 (SOIC | 14)
10VSSOP:9mm2:3 x 3 (VSSOP | 10)

14SOIC:52mm2:6 x 8.65 (SOIC | 14)
10VSSOP:9mm2:3 x 3 (VSSOP | 10)

14SOIC:52mm2:6 x 8.65 (SOIC | 14)
10VSSOP:9mm2:3 x 3 (VSSOP | 10)

14SOIC:52mm2:6 x 8.65 (SOIC | 14)
10VSSOP:9mm2:3 x 3 (VSSOP | 10)

14SOIC:52mm2:6 x 8.65 (SOIC | 14)
10VSSOP:9mm2:3 x 3 (VSSOP | 10)

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    这些都将用作直接替代器件、但 THVD1452是最佳选择、因为它是 RS-485收发器最新工艺中最新开发的器件。 客户是否希望其收发器提供特定规格?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    好的、感谢您的建议。 我完全同意你的意见。

    我将发送他们已离线使用的器件型号。  

    此致、

    Takashi Onawa