This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R104:IBIS 模型

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS99R103, DS99R104, DS90C241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110336/ds99r104-ibis-model

器件型号:DS99R104
Thread 中讨论的其他部件:DS99R103DS90C241

大家好、团队、

客户要求我们拥有 DS99R103和 DS99R104的 ibis 型号。
您能否提供两款器件的 ibis 模型?

 关于 DS99R103、 存在以下线程。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/456370/ds99r103-ibis-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS99R103%20ibis#

您能否 提供 DS90C241而不是 DS99R103的 ibis 型号?

感谢您的帮助。


此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、塔马扎基-圣、

    我将对此进行研究、并在下周周二的 EOD 之前再次与您进行讨论。

    感谢您的耐心!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,山崎-圣,

    遗憾的是、我找不到这些器件或您提到的其他器件的型号。 Webench 似乎也不再支持 SerDes 器件。

    最棒的

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lysny-San、

    非常感谢您搜索 IBIS 模型。
    我明白了、因为这些旧器件 和 National 的 IC。

    此致、
    Akihisa Tamazaki