This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:最大电流

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111122/dp83867ir-maximum-current

器件型号:DP83867IR

大家好、

我想知道 IDD25和 IDD10的最大电流、数据表中只有典型值。 我们需要这些数据来进行电源选择。谢谢!

此致、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cera、

    有关相关数字、请参见 SNLA237或 SNLA241。 功耗会因 I/O 引脚负载、数据包负载、通道利用率、电缆长度、工作模式和温度等多种因素而异。  

    谢谢、

    David