This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CSI 发送器速度

Guru**** 2932200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107704/ds90ub954-q1-csi-transmitter-speed

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

你好

请告诉我寄存器地址0x1F 处的位[1:0] CSI_TX_SPEED。

传输以下大小时、应选择哪个设置值?
>1375x800、30fps (PCLK=66MHz)
H=Hsync:35+BackPorch:30+Active:1280+FrontPorch:30
V=Vsync:40+背靠背:20+主动:720+前靠背:20
YUV422,8bit
>CSI=2通道

我猜是400Mbps 不足以选择、而应选择800Mbps。
如果您有公式、请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano、

    感谢您的提问-我们将在今天/明天晚些时候查看并回复

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    首先、是否有多个串行器连接到 DS90UB954-Q1、如果有、则连接哪些串行器?

    如果只有一个串行器正在传输数据、那么给定传输参数(1375x800和30fps)、计算出的 PCLK 为1375 * 800 * 30 = 33MHz。 使用 YUV422 8位需要每像素16位。 此外、CSI 传输速度的计算方式为比特率/秒除以数据通道数。 因此、假设安全的25%开销、最终传输大小为33MHz * 16位/像素* 1.25/2数据通道= 330Mbps。

    400Mbps 就足够了、因此应该在地址0x1F 处向 CSI_TX_SPEED 写入一个0b11的值。

    此致、  

    Abdulrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我了解 CSI_TX_SPEED。

    请告诉我另外两件事。

    问题1:
    在上述情况下、FPD-Link 串行速率是多少?

    问题2:
    以下是在上述环境中使用 ALP 的结果。
    垂直760行符合规格、没有问题。
    水平2948字节与规范不一致、但它代表什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    水平2948字节看起来不一致。

    如果 正在使用 DS90UB953串行器、则可以 通过查看 953数据表中的表7-6来计算 FPD-Link 串行速率、其中 f 是 REFCLK 频率。 不过、您能否确认953实际上是正在使用的串行器。

    您能否确认串行器和解串器端需要哪些输入模式、以及解串器的输出模式。

    此外、您能否附加一个寄存器映射转储。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abdulrahman、

    使用的串行器是 DS90UB933。
    我在 DS90UB954的数据表中找到了以下公式。

    由于它是 YUV422 8位,它是 RAW10,由 fPCLK/2*28获得。
    33MHz/2*28=462Mbps
    考虑到15%的开销、结果为531.3Mbps。
    这一概念是否正确?

    但是、我从另一个问答中挑选的计算表给出了1.063Gbps。

    我从客户那里收到的规格包括以下内容
    >1375*800*30fps=33MHz
    >对于 YUV,4字节为2像素,因此33MHz *2=66MHz。

    如果 PCLK 为33MHz 至66MHz、则匹配。
    66MHz/2*28=924Mbps
    增加15%的开销后、它的速率为1.063Gbps。

    您是否计算了66MHz 下的 FPD-Link 串行速率和33MHz 下的 CSI-2线路速率?
    我很困惑。
    请告诉我应该如何计算它。

    还附加了一个寄存器转储。
    e2e.ti.com/.../2450.register.txt

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    问题1:

    关于 FPD-Link 串行速率、突出显示的公式是要使用的正确公式。 对于8位 YUV422等 RAW10输入、每个像素需要16位。 在每个时钟周期传输8位时、每个像素需要其中2个时钟周期。 因此、方程中使用的有效 PCLK 必须为双精度。 将66MHz 插入突出显示的公式可获得1.063Gbps 的正确结果。

    问题2:

    对于水平字节的奇值、您是否可以包括一个示波器捕获、其中包括信号 PCLK、帧有效(FV)和线路有效(LV)?

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abdulrahman、

    问题1:
    我知道 FPD-Link 串行速率为1.063Gbps。
    CSI_TX_SPEED 的每通道速度为330Mbps、因此2个通道的速度为660Mbps。
    请解释为什么 FPD-Link 串行速率和 CSI_TX_SPEED 不匹配。

    问题2:
    通过示波器捕获、您是指示波器的波形吗?
    在串行器侧、只有规格和测试样本、而测试样本是在一种情况下、因此我无法观察波形。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masanori

    解答1:

    FPD-Link 串行速率 由 PCLK 输入速率设置为933。 链路速度包括 FPD-Link 数据包编码、状态、GPIO 和 FPD-Link 中的其他信息的开销。 CSI-2速率仅用于视频、CSI-2的实际传输速率与视频速率异步。 CSI-2接口上未使用的带宽变为空闲时间、CSI-2不发送水平或垂直消隐数据包。 FPD-Link 速率、933 PCLK 和 CSI-2 TX 速率之间没有直接关系。

    答2:

    成像仪可能未实际显示预期水平位数。 波形或逻辑分析仪示波器捕获有助于确定该预测是否准确。 一种方法是在933侧探测 HSYNC 和 VSYN 信号以及 PCLK。 这将清楚地显示每行传输的像素数和成像仪每帧传输的行数。 954使用每个 HSYNC 的 PCLK 周期数来设置每条线路的位数、并使用每个 VSYNC 周期的 HSYNC 信号数来确定垂直线数。 因此、933侧可能未输出预期的分辨率。 可以通过探测933个输入来确认该值。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abdulrahman

    请告诉我另外一点。
    如果 CSI 为每通道330Mbps、是否可以推导 HS 模式和 LP 模式下的每个传输速率?

    我谨表示如下。
     HS 模式= xxxMbps
     LP 模式= xxxMbps

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    在 LP 模式下、不传输任何数据(在 HS 模式下传输数据之前处于空闲状态)。 因此、传输速率通常不会单独表示为 HS 和 LP 模式。 CSI 速率是 HS 模式的速率。

    此致、

    Abdulrahman Tabbaa