This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:在没有40MHz 晶体的情况下进行多少通信

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111307/tcan4550-how-much-communication-without-40mhz-crystal

器件型号:TCAN4550

您好!

我正在为 si4455开发驱动程序。 我们 有定制板、  由于不可预见的问题、晶体的发货会延迟。

我可以读出寄存器来获取芯片 ID 等(16'h0000至16'h002F)、但我应该能够在没有晶振的情况下读取其他哪些寄存器?

据我所知、SPI CLK 域中的寄存器不依赖于晶体、在没有晶体的情况下可以读取这些寄存器。 此外、如果没有晶体、我们还可以执行哪些其他操作?

我已经知道芯片对晶体、匹配和 偏置很敏感。 因此、最好知道我应该能够读取哪些寄存 器、以区分晶振和软件/SPI 通信问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    无需使用晶体即可读取从16'00开始的寄存器。 所有具有16'h08xx 和16'1xxx 的寄存器的运行都需要一个晶振、这些都是控制和配置器件上 CAN 通信的寄存器。 因此、遗憾的是、如果没有晶体、他的器件实际上是不可用的。 不过、它接受单端输入时钟、那么在晶体到达之前、是否可以使用该方法进行开发?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、我怀疑是这样。 我尝试将40MHz (1Vp-p)正弦注入 OSC1 (函数发生器的接地端连接到芯片的 GND)。 我不确定  这是不是正确的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、

    OSC1的逻辑高电平和低电平基于 VIO 引脚电压。高电平为0.85*VIO 至1.1*VIO,低电平为低于0.3*VIO 的任何电平。

    此致、

    Eric Hackett