This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111465/ds110df410-ds110df410

器件型号:DS110DF410

你(们)好 我将使用每个产品中的14个此类器件开始设计。

定义设备的 SMB 地址-所使用的组件  

ADDR_0
ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3

我们不会将此引脚用于任何其他功能(无锁定指示器)

此引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器?

要将 SMB 地址位设置为1/0、外部上拉/下拉电阻器的值应为多少

谢谢你。

Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些 ADDR 引脚没有内部上拉电阻器。  逻辑0可通过外部一个≤1kΩ Ω 电阻器将引脚接地来设定。 通过在外部连接一个≤1kΩ Ω 电阻器将引脚连接至 VCC = 2.5V 来设定逻辑1。 请参阅数据表中的"SMBus 写地址分配"表。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行澄清

    Andrzej