This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:与 THVD1500引脚对引脚兼容?

Guru**** 2986000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505, THVD1500, THVD1429, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111476/thvd1505-p2p-drop-in-compatibility-with-thvd1500

器件型号:THVD1505
主题中讨论的其他器件: THVD1500、 THVD1429、 THVD1510

团队、

请务必:
在为 THVD1500设计的现有 PCB 上、THVD1500可直接替换为 THVD1505。 对吧?
它完全向后兼容。 对吧?

实际上、所有 THVD1xxx 半双工 IC (如 THVD1510/20/52、THVD1429/39/50等)都可用于代替 THVD1500。 对吧?
或者、使用更高速度 THVD1xxx 来降低速度是否存在一些潜在问题?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这取决于系统。

    THVD1500具有失效防护功能(适用于开路/空闲/短路总线条件)、而 THVD1505不具有失效防护功能(这是因为 THVD1500的 VIT+和 VIT-阈值均< 0V、而1505不具有)   

    接收器阈值、输入迟滞和输出差分电压在器件之间都是不同的:

    1505具有更高的输出差分电压(典型值为2.5V 与2V)-这不应产生太大的差异、因为1505在这里更好。  

    1505具有不同的 Rx 阈值(对于1505、VIT+= 60mV (典型值)和 VIT-=-60mV (典型值)、而1500具有 VIT+=-70mV (典型值)和 VIT- =-150mV (典型值))- 1505在总线短路/空闲/开路条件下不受保护-外部无源失效防护电阻器可以纠正空闲/开路条件、但不会短路)  

    1505具有较大的迟滞曲线(对于1505、Vhys = 120mV (典型值)、对于1500、则为50mV)。  1505具有更高的抗噪性、但系统中必须考虑缺少失效防护阈值。

    因此、THVD1500 / 1505和您列出的其他器件都符合 RS-485标准、而具有使能端的半双工器件通常采用具有行业标准引脚的8引脚 SOIC 封装-但是它们具有的特性、电气规格、 时序规格可能因器件而异、因此虽然仍然符合要求、但 IC 必然为1:1。

    关于速度-速度更高的器件将始终比速度较低的器件更快转换-因此、如果用速度更快的器件替换速度较慢的器件(即使两个 IC 中的数据速率相同) 更快的器件将更快地转换、因此具有更高频率的能量含量、从 EMI/EMC 角度来看、这可能是一个问题。 如果这不是您的系统中的问题、则不应产生影响。  

    在查看器件以了解是否可以将较新的 RS-485器件放置在旧板上时、需要询问的几个问题是:

    它们是否引脚兼容

    2. 新器件上的 VIT+和 VIT-阈值是否与系统级不同?如果是、这将导致问题、即阈值的变化是否会改变系统的性能-这实际上不应该是那么大的问题 符合 RS-485标准的系统的输入应该为+/-200mV -但在某些边缘情况下、这可能是一个问题。

    3. 驱动器输出的差分电压是否低于最后一个 IC?

    4.是否有外部电阻器(用于空闲/开路条件下的失效防护)-它们的大小是否与新阈值相对应。

    5、零部件之间是否存在速度差异?

    主要针对这些零件(以粗体显示的信息缺失):

    1.1505与1500引脚兼容

    VIT+和 VIT-是不同的、因为1500是失效防护、1505不是失效防护。  您希望系统中逻辑1和逻辑0的最小电压(幅度)-这 将确定 VIT+和 VIT-是否会导致问题。 系统规格 是否考虑了短路故障保护?  

    3.否- 1505具有更高的输出电压不应成为问题。  

    4. 是否存在外部失效防护电阻器(A 上拉和 B 上拉?) 系统中?

    5、是的1505速度更快、这可能会导致更高频能量-然而、1mbps 和500kbps 之间的差异通常不是这样。  

    一般来说、这将是一个有关如何查看不同 RS-485部件的类似指南-它们通常非常相似、但有一些微小的差异使它们之间不是一对一的。

    如果您能让我知道上面的粗体文本、我可以为您提供更可靠的"是"或"否"答案-但现在、如果可以将其视为兼容、则取决于一些系统级规格。  

    最棒的

    Parker Dodson