This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:正面和背面有标记。

Guru**** 2676085 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111229/sn65lvdt100-marking-on-front-and-back

器件型号:SN65LVDT100

请告诉我、SN65LVDT100系列有微电路、正面的标记是正确的"AZL"、但在正面的生产日期是"06"-这是2000年6月、 相反、有一个额外的三位数代码、其中包括板的生产/组装地点、其生产日期、月份和生产/组装地点、它们被指定为"0A"-它们是否匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们可能不匹配。 一个是 晶圆、另一个是组装日期。

    此致、Nasser