This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:并行编程

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112, TMUX1309, SN74LV4051A, TMUX1308, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109059/scansta112-parallel-programming

器件型号:SCANSTA112
主题中讨论的其他器件: TMUX1309SN74LV4051ATMUX1308TMUX1574

您好!

我们计划使用 SCANSTA112 IC 作为开关/多路复用器、通过任何调试器对多个电路板进行并行编程。

此 IC 是否可用于具有以下连接的 SWD 接口?

SWDIO - TMS

SWCLK - TCK

SWO - TDO

此外、是否还有任何其他器件型号可用于 SWD 信号多路复用? 请建议。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCANSTA112将无法支持此功能。  我将问题发送给我们的多路复用器团队、看看他们是否有推荐的器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaushal

    您能在此处提供更多信息。 您使用的电压和频率是多少?  
    如果我正确理解此请求、您将希望将4条 SWD 线(SWDIO、SWCLK、SWO 和 RSTn)复用到4个不同的位置。 因此、您将需要4个通道和4:1开关。 我们在单个器件中没有此配置、但多芯片解决方案可能在此处工作。 查看 TMUX1309、看看它是否起作用。 对于 SWD、它应该支持典型值=<5V、=<10MHz。 其中2项是这里的建议。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复和建议。
    我们所需的工作电压为3.3V、频率小于50MHz。

    我们认为、与您建议的器件类似的器件、即 SN74LV4052APWT 也可以正常工作。 您能分享您对此的想法吗?
    此外、您能否帮助建议具有8x1配置和2个电路的类似器件。

    谢谢、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaushal、

    SN74LV4052也可以正常工作、但我会担心带宽问题。 不过、测试条件具有较大的负载(600欧姆)、因此您可以摆脱这种情况。 TMUX1309是一款升级版、具有1.8V 逻辑兼容输入、更小的封装和更宽的温度范围、因此这两款器件都可以满足您的需求。

    TMUX1308或 SN74LV4051A 将为您提供单通道8:1、因此您可以将其中的2个用于您的"2个电路"。 以上有关 SN74LV4052与 TMUX1309的说明对于 TMUX1308与 SN74LV4051A 而言是正确的。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的建议。  

    对于我们的应用、我们计划使用其中的任一器件、该器件具有4通道和2:1多路复用器。

     SN74CBTLV3257PWR

     TMUX1574PWR

    希望这两个器件都可以用于 JTAG 多路复用。

    谢谢、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaushal、

    这应该可以正常工作!  
    我们还有一个有关 JTAG 选择的常见问题解答。 建议使用 TMUX1574。

    e2e.ti.com/.../faq-what-analogue-switch-multiplexer-should-i-use-for-jtag-applications

    谢谢、
    Rami