This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:将 DP83822IF 更改为 DP83822I

Guru**** 2880080 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110995/dp83822if-change-dp83822if-to-dp83822i

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

大家好、

由于 DP83822IF 电源问题、我要求客户将  DP83822IF 更改为 DP83822I。 它们不 需要100BASE-FX。 那么、如果将  DP83822IF 更改为 DP83822I、硬件和软件是否完全相同?

如果不是、客户应该修改什么?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    你是对的。  DP83822IF 和 DP83822I 之间没有任何硬件和软件更改。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    谢谢。 我是说客户在从  DP83822IF 切换到 DP83822I 时是否需要进行任何更改?  

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的、您是正确的、 从  DP83822IF 切换到 DP83822I 时不需要进行任何更改。

    --

    此致、

    林山民